This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:无法使用CCS 7与电路板通信

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619849/ccs-omap-l138-unable-to-communicate-with-board-using-ccs-7

部件号:OMAP-L138
主题:OMAPL138中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我目前正在使用OMAP L-138 (TMDSEXPL138)的实验板套件,我无法让该板与CCS 7.2 2.0通信。

我下载了C6000编译器(V8和V7)插件,使用德州仪器(TI) XDS 100v2 USB调试探头作为连接为C67XX创建了一个新项目,并选择默认的HelloWorld例程来测试电路板。

成功构建项目后,转到CCS调试器并获得以下信息:  

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。
(仿真软件包7.0 .48.0)

我非常确定主板连接正确,并且我也将最右侧DIP开关的针脚5和8设置为高电位,有什么可能的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此错误的说明如下所示:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    当主机根本无法与调试探测器通信时,通常会出现此错误,因此我问:
    -您是否在Windows控制面板上看到XDS100 JTAG调试器?
    -您是否正在使用内置XDS100v1 JTAG调试器? 如果是,可能是您连接到主板上的错误USB端口(有两个连接器)
    另外,如果运行ccsv7/CCS_base/common/uscif下的实用程序xds100serial.exe,您会看到什么?

    另一个详细信息是,此嵌入式JTAG调试器是XDS100v1 (不是v2),它不正式支持OMAPL138的ARM9内核,但它可以工作。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复太晚。  

    我在控制面板上看不到任何XDS100 JTAG调试器,它是否应该与CCS一起安装?  

    我尝试了两个连接器,但都不起作用。

    -如果我运行xds100serial.exe文件,它会快速打开一个cmd控制台,并在我能够读取任何内容之前关闭它。  

    我也看不到将 XDS100v1用作连接选项的选项。  我觉得XDS100v2是最旧的,从长远看这是否有问题?

    运行.exe文件后,我重试了相同的操作,现在收到了不同的错误消息:  

    连接到目标时出错:
    (错误-154 @ 0x0)
    FTDI驱动器功能之一用于
    写入数据返回错误状态或错误。
    (仿真软件包7.0 .48.0)

    有什么想法?

    再次感谢。