工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
为什么在安装其他版本的编译器(15.12 .6)时出现错误,如下图所示?
现在,我接受了更新CCS7的建议。
我的一些项目是由CCS4和CCS6创建的,所以我想安装旧版本的编译器。
不仅不能安装比当前版本(16.9 .3)旧的版本(15.12 .6),而且也不能安装新版本(17.6 .0)。
如何解决安装不同版本的编译器的问题?
顺便说一下,我已经关闭 了我的防病毒软件。
此致,
诺顿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
为什么在安装其他版本的编译器(15.12 .6)时出现错误,如下图所示?
现在,我接受了更新CCS7的建议。
我的一些项目是由CCS4和CCS6创建的,所以我想安装旧版本的编译器。
不仅不能安装比当前版本(16.9 .3)旧的版本(15.12 .6),而且也不能安装新版本(17.6 .0)。
如何解决安装不同版本的编译器的问题?
顺便说一下,我已经关闭 了我的防病毒软件。
此致,
诺顿
YU-CHUAN CHEN 说:I install other version (CCS.6) of compiler like the figure like to below?[/QUOT]您是在15.12 ,LINUX还是在Mac上运行?
该错误是由于尝试为Linux下运行的CCS安装编译器,而该编译器不适用于您的环境。
在Install New Software (安装新软件)对话框中,如果勾选了Show only software applicable to target environment (仅显示适用于目标环境的软件)选项,它将筛选出不兼容的选项。 例如,当CCS在Windows下运行时,将防止尝试为Linux主机安装编译器。
当您尝试安装编译器更新时,出现有关仿真组件的错误,这是很奇怪的。
是否确定您选择安装的唯一内容是新版本的编译器工具? 如果是这样,并且错误仍然存在,则我怀疑以前的更新尝试可能已失败,现在CCS无法从中恢复。 很抱歉给您带来不便,但为了避免将来出现更新问题,最好的做法是首先全新安装CCS,然后转到“帮助”->“安装新软件”,安装所需版本的编译器工具。 请注意,如果要安装比当前安装的版本更旧的编译器版本,则需要执行 此处介绍的步骤。