This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:无法安装编译器工具

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620927/compiler-cannot-install-compiler-tools

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

为什么在安装其他版本的编译器(15.12 .6)时出现错误,如下图所示?

现在,我接受了更新CCS7的建议。

我的一些项目是由CCS4和CCS6创建的,所以我想安装旧版本的编译器。

不仅不能安装比当前版本(16.9 .3)旧的版本(15.12 .6),而且也不能安装新版本(17.6 .0)。

如何解决安装不同版本的编译器的问题?

顺便说一下,我已经关闭 了我的防病毒软件。

此致,

诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YU-CHUAN CHEN 说:
    I install other version (CCS.6) of compiler like the figure like to below?[/QUOT]您是在15.12 ,LINUX还是在Mac上运行?

    该错误是由于尝试为Linux下运行的CCS安装编译器,而该编译器不适用于您的环境。

    在Install New Software (安装新软件)对话框中,如果勾选了Show only software applicable to target environment (仅显示适用于目标环境的软件)选项,它将筛选出不兼容的选项。 例如,当CCS在Windows下运行时,将防止尝试为Linux主机安装编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chester Gillon,

    我的操作系统是Windows 7 Professional x64。

    当我勾选“只显示适用于目标环境的软件”选项时,“TI编译器更新”列表中没有任何内容

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我勾选“只显示适用于目标环境的软件”选项时,“TI编译器更新”[/QUET]列表中没有任何内容。如果使用Windows ->“首选项”菜单选项并查看可用的软件站点,是否有software-dl.ti.com/.../p2win32的条目 ?

    在“安装新软件”对话框的“使用:”组合框中选择该条目将允许为Windows操作系统安装编译器。

    如果由于某种原因而缺少software-dl.ti.com/.../条目,则可以将其添加到可用的软件站点。

    编辑:添加对话框并修复链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chester,

    该网站存在于菜单中,我可以在“帮助->安装新软件”的“使用”中选择它。

    我可以检查我需要的编译器版本,但在安装时,CCS安装会显示以下信息。

    此致,

    诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试安装编译器更新时,出现有关仿真组件的错误,这是很奇怪的。  

    是否确定您选择安装的唯一内容是新版本的编译器工具? 如果是这样,并且错误仍然存在,则我怀疑以前的更新尝试可能已失败,现在CCS无法从中恢复。 很抱歉给您带来不便,但为了避免将来出现更新问题,最好的做法是首先全新安装CCS,然后转到“帮助”->“安装新软件”,安装所需版本的编译器工具。 请注意,如果要安装比当前安装的版本更旧的编译器版本,则需要执行 此处介绍的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据您的解释,我应该重新安装CCS以便可以安装其他版本的编译器吗?
    实际上,我的PC中有三种不同版本的CCS。
    安装其他版本的编译器的原因几乎是我的所有项目都是由以前版本的CCS和编译器创建的,并且警告不断告诉我编译器的版本与当前版本不同。
    如果是,如何在不使用当前版本的CCS和编译器创建新项目的情况下重新创建旧项目?
    是否可以再次使用“Project->Clean”然后使用“Debug”来刷新旧项目的编译器版本?
    如果这样可以解决问题,则不必安装其他版本的编译器。

    此致,
    诺顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YU-CHUAN CHIN 说:
    如果是,如何在不使用当前版本的CCS和编译器创建新项目的情况下重新创建旧项目?[/QUOT]

    如果项目导入正常而没有报告错误,并且您可以使用较新的编译器版本构建项目,则只需进入“项目属性”并将编译器版本显式设置为CCS附带的版本。 这将消除警告,即用于生成的编译器版本与创建项目的编译器版本不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将尝试执行此操作以消除不同编译器版本的警告。
    如果我有任何问题,我将回复此帖子以寻求其他帮助。
    非常感谢。

    此致,
    诺顿