请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万 工具/软件:Code Composer Studio
您好,Champs:
在CCSv7“片上闪存”擦除设置中,有一个选项“仅必要扇区(用于程序加载)”。
如果选择此选项,则不会执行擦除过程,并且将直接启动编程。
如果使用“仅选定扇区”,则首先执行擦除,然后执行闪存编程。
这两种模式有何不同?
为什么 没有擦除“仅必要扇区(用于程序加载)”的过程 ? 如果选择的“必要扇区”以前没有被擦除, 那么直接编程时是否有错误?
请您帮忙吗? 谢谢!
此致,
Linda