This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:关于"仅必要扇区(用于程序加载)"用于片上闪存擦除设置

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621284/ccs-tms320f28069-about-necessary-sectors-only-for-program-load-for-on-chip-flash-erasing-settings

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champs:

在CCSv7“片上闪存”擦除设置中,有一个选项“仅必要扇区(用于程序加载)”。

如果选择此选项,则不会执行擦除过程,并且将直接启动编程。

如果使用“仅选定扇区”,则首先执行擦除,然后执行闪存编程。

这两种模式有何不同?  

为什么 没有擦除“仅必要扇区(用于程序加载)”的过程 ? 如果选择的“必要扇区”以前没有被擦除,   那么直接编程时是否有错误?  

请您帮忙吗? 谢谢!

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果选择此选项,则不会执行擦除过程,并且将直接启动编程。[/QUOT]

    您是否通过查看CCS中的"加载程序"进度条得出结论,认为没有擦除过程发生? 我认为进度条并不能完全显示所有细节。

    是否可以在片上闪存设置中选中“启用详细输出”复选框,然后进行下载? 应打印到正在擦除闪存扇区的控制台。 我刚刚使用F2.8379万D启动板进行了快速测试,并且“ 仅必要扇区(用于程序加载)”的擦除选项正确擦除了所需扇区。