This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CCS/CC2650

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621261/ccs-cc2650-ccs-cc2650

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我收到诸如附加日志之类的错误。

你可以给我一些意见吗?

谢谢

ChangKie2e.ti.com/.../build_2D00_error_2D00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建日志中,--xdcpath选项缺少查找平台软件包的正确路径。 我不确定这是如何发生的,但请检查以下几点。

    我看到您使用的是TI-RTOS版本2.21 .00.06 ,但是与BLE SDK 2.02 .01.18 一起使用的推荐版本是   CCS.CCS 01.08。您可以通过转到“窗口首选项”->“2.20 Studio->产品”来检查该版本是否已安装/已被发现,并查看该版本是否列在“已安装的产品”下。 如果未列出,请单击重新发现,然后选择该版本并单击安装。

    安装后,进入“项目属性”->“产品”选项卡,确保启用TI-RTOS版本2.20 .1.08。


    然后重新生成项目。  这样可以解决构建错误。

    为了供您参考,我还附上了同一项目的生成日志。

    e2e.ti.com/.../7532.build_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    非常感谢您的回答。
    根据您的建议,问题已得到解决。

    谢谢
    昌基