请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我收到诸如附加日志之类的错误。
你可以给我一些意见吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我收到诸如附加日志之类的错误。
你可以给我一些意见吗?
谢谢
在构建日志中,--xdcpath选项缺少查找平台软件包的正确路径。 我不确定这是如何发生的,但请检查以下几点。
我看到您使用的是TI-RTOS版本2.21 .00.06 ,但是与BLE SDK 2.02 .01.18 一起使用的推荐版本是 CCS.CCS 01.08。您可以通过转到“窗口首选项”->“2.20 Studio->产品”来检查该版本是否已安装/已被发现,并查看该版本是否列在“已安装的产品”下。 如果未列出,请单击重新发现,然后选择该版本并单击安装。
安装后,进入“项目属性”->“产品”选项卡,确保启用TI-RTOS版本2.20 .1.08。
然后重新生成项目。 这样可以解决构建错误。
为了供您参考,我还附上了同一项目的生成日志。