This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:使用MSP-FET闪存仿真工具调试CC1310

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MSP-FET, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621126/ccs-cc1310-debugging-cc1310-with-the-msp-fet-flash-emulation-tool

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: MSP-FET,, TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我有一个LAUNCXL-CC1310,我目前正在使用CC1310做一个项目。 我最近获得了MSP-FET闪存仿真工具作为礼物,但我没有使用任何MSP系列MCU ...所以我想知道是否有办法将MSP-FET闪存仿真工具与CC1310连接起来,以便在CCS v7上进行调试。

我已经检查过其他人使用了MSP Launchpad或CC1310,但我似乎找不到任何人专门使用MSP-FET闪存仿真工具来执行类似的操作。 我查看了设备的数据表,并找到以下兼容性设备表:

它说它具有2线JTAG,CC1310具有cJTAG和2线JTAG,因此是否有方法将两者连接到使用MSP-FET闪存仿真工具调试/编程CC1310?

谢谢,Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan,

    MSP-FET与CC1310上的cJTAG不兼容。 我建议购买XDS110 (tmdsemu110-u)。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复!
    此致,
    艾伦