请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSLCDK138 “Thread: SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
使用ccsv7+TMDSSLCDK138+XDS110和C674x处理器
在构建过程中出现错误:
'调用:XDCtools'
"C:/xdctools_3_50_01_12_core/xs"--xdcpath="C:/ccsv7/CS_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.C674 -r debug -c "C:/TI/ti-CGT-C6000_CFC.3" 8.1。
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
subdir_rules.mk:12:目标'build_1622270735-InProc'的配方失败
js:"./config.Bld",第10行:错误:在路径'C:/ccsv7/CCS_bas;C:/xdctools_3_50_01_12_core/packages中找不到名为'ti.elf.C674'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径中是否存在。
路径中不存在该名称。
伊扎克