This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:TMDSLCDK138

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620599/ccs-tmdslcdk138-tmdslcdk138

部件号:TMDSLCDK138
“Thread: SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

使用ccsv7+TMDSSLCDK138+XDS110和C674x处理器

在构建过程中出现错误:

'调用:XDCtools'
"C:/xdctools_3_50_01_12_core/xs"--xdcpath="C:/ccsv7/CS_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.C674 -r debug -c "C:/TI/ti-CGT-C6000_CFC.3" 8.1。
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
subdir_rules.mk:12:目标'build_1622270735-InProc'的配方失败
js:"./config.Bld",第10行:错误:在路径'C:/ccsv7/CCS_bas;C:/xdctools_3_50_01_12_core/packages中找不到名为'ti.elf.C674'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径中是否存在。

路径中不存在该名称。

伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itzhak:

    xdcpath不包括SYS/BIOS内核路径(例如 <SysBIOS_install_dir/packages)。 您如何尝试构建此...CCS项目或cmdline? 此项目是否是TI产品的一部分...如果是,是哪一个?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!

    我做错了什么,应该怎么做才能恢复。 您是否需要有关我的系统的更多信息?

    此致,

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从哪里获得项目? 是否可以在线程中附加项目?