This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:通过序列号区分2个XDS100

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620665/ccs-cc2650stk-differentiate-2-xds100-by-serial-number

部件号:CC2650STK
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在尝试用两个不同的XDS100的序列号来区分它们,我在CCS V6目录下使用了XDS100serial.exe,但 XDS100serial.exe启动后似乎立即退出,您能不能告诉我我做得是否正确?(我使用CCS v 6.2)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,我可以打开xds100serial.exe,它显示:系统上未找到XDS100仿真器,但我可以使用CCS进行调试,我不知道为什么...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从您的描述来看,XDS100调试探测器似乎未被Windows实例化。 您是否可以查看以下参考中的屏幕截图并与您在"控制面板"中看到的内容进行比较?
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    当操作系统确认XDS100时,您可以参考下面的简短剪辑以正确配置CCS并使用多个XDS100:
    https://youtu.be/w-W4eWYBnN4

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的PC操作系统似乎无法识别XDS100,是否有一些方法让我的操作系统重新对其进行登录? 或者是否应该重新安装驱动程序? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果“控制面板”列表中显示未知设备,则应尝试为每个无效条目重新安装驱动程序(右键单击,选择“更新驱动程序软件”)并浏览至CCS中的目录:
    C:\ti\ccsv6\CCS_base\emulation \windows\XDS100_drivers

    如果仍然不起作用,我将继续验证硬件连接和主板本身。

    您能否发送您的主板的图片? 也许还有其他东西在玩。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我正在使用CC2650感应器,下面是我的设备管理器的屏幕截图,USB列表中似乎没有“TI XDS100 channel A/B”

    而是有一种称为调试探测器的功能...

    下面是我的sensortag和dev pack的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi,我正在使用 CC2650 senortags,下面是我的设备管理器的屏幕截图,USB列表中似乎没有“TI XDS100 channel A/B”[/QUOT] CCsensortag使用XDS110调试探头,而不是XDS10.0265万0探头。

    要获取XDS110调试探测器的序列号,请运行:

    xdsdfu.exe -e

    xdsdfu.exe位于 CCS安装的CCS_base\con\uscif\xds110目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,您的回答解决了我的问题