This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:关于双核处理器的调试

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620504/ccs-tms320f28379d-regarding-debug-of-dual-core-processor

部件号:TMS320F2.8379万D
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

通常,当我调试任何程序时,CCS都会要求我选择CPU1或CPU2或两者。  

但现在我想处理一个内核(CPU1),那么在CCS中配置为仅编程一个内核和仅调试一个内核的位置。  

它也 不要求我选择内核,我必须对 两个内核进行编程 ,这会一再浪费我的时间。

请 告诉我在计划中选择核心的位置。

Ashutosh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashutosh,

    如果问题是您在此对话框中选择了两个核心:

    但是,如果要将其更改为仅在第一个内核上加载,则可以通过单击错误图标旁边的向下箭头并选择“调试配置”,转到调试配置菜单。

    然后在打开的对话框中,选择左侧与您的项目匹配的调试配置,然后单击删除按钮。

    下次调试项目时,它将再次显示相同的选择对话框,您只需选择CPU1。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我的问题是选项未显示(第一个图像)。
    但上述决议对我不起作用。
    除了上述解决方案外,我发现还有一个文件targetconfig-->TMS320F2.8377万D.CCXML。
    打开此文件并绕过CPU2,然后仅针对CPU1进行调试,而不是两者。

    谢谢你