请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6745 主题中讨论的其他部件: OMAPL138, TMDSEMU110-U
您好,
我们希望在其中一个over应用中使用DSP TMS320C6745。
请推荐编程工具。
兼容 此控制器的XDS200和XDS100V3或两者都兼容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们希望在其中一个over应用中使用DSP TMS320C6745。
请推荐编程工具。
兼容 此控制器的XDS200和XDS100V3或两者都兼容。
您好,
两种工具均与C6745兼容。
一些详细信息:
- C6745不能从XDS100v3 (cJTAG/IE782)的附加功能中获益,因此您可以获得更低的成本1149.7 100v2。
-以与XDS100v2差不多的价格,您可以获得XDS110 (TMDSMU110-U),它更具特色,附带引脚适配器等。一个缺点:如果您打算同时使用基于ARM9的器件,如OMAPL137/OMAPL138,请不要获得XDS110。
(编辑)为帮助您做出决定,请查看:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Performance_comparison
希望这能有所帮助,
拉斐尔