This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:Code Composer Studio冻结

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619296/ccs-cc2650-code-composer-studio-freeze

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

各位工程师,您好!

我在Linux系统上的代码编写器工作室构建项目时遇到了问题。 有时工作室会永久冻结UI -构建时间增加~多次),但有时构建速度很快。

1我尝试增加JWM堆->没有成功。

2我尝试禁用远程系统资源管理器->未成功。

3我尝试清洁所有东西-> 没有成功。

当工作室呼叫制作时,会出现冻结。  

有人能帮帮我吗? 这种冻结让我发疯了)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请对延迟表示歉意;我正在尝试从其他人那里获得帮助,他们可以提供有关如何解决此情况的额外提示。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Valentin,  

    在发生锁定时,是否可以获得Java线程转储? 请将输出粘贴到文件中,并随答复附上。 下面是一些从Java获取线程转储的不同方法的链接。  您是否还能告诉我们您的项目是计算机本地的on文件系统还是远程文件系统?  

    谢谢!
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martins! 感谢您的回复! 我的项目存储在git repo (本地+远程连接)上。  

    似乎我解决了问题!  

    我将首选项->常规->外观中的默认代码撰写器主题更改为"经典"。  我在这里找到了这个解决方案: 积存溢出

    它似乎是基于GTK的默认主题,这在Linux系统上会造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Valentin,  

    感谢您分享您的发现! 我相信这将对其他人有所帮助。  

    马丁