主题:AM1802中讨论的其他部件
您好,
IAM对我们的新项目使用LCDKOMAPL138和XDS200。IAM遇到连接 问题。当iam尝试将LCDKOMAPL138与XDS200连接时(使用CCS6的“测试连接”功能),它会给出以下错误
----------------------------------
该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开I/O连接(xds2xxS:0)
软打开控制器时发生错误。
——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------
此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。
解释如下:
尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。
[结束:Texas Instruments XDS2xx USB调试探头_0]
----------------------------------
由于它有两个内核,我尝试分别连接两个内核
以下是我们设置的详细信息
系统:-Win XP Sp3,32位
CCS :-CCS 6.0 1.0.004万 (我们无法升级到更高版本,因为 我们的旧 项目是与6.0 一起进行的)
目标器件:-LCDKOMAPL138
仿真器:-Spectrum DIGITAL XDS200
目标配置详细信息(来自CCS窗口)
主板或器件:-LCDKOMAPL138
连接:-Texas Instruments XDS2xx USB调试探头
阅读e2e论坛后,我们还尝试了以下选项来解决问题
1.降级和升级了Xds200的设备驱动程序
2.xds200的降级和升级设备软件
3.安装了最新的emu包7.0 .................48.
4.通过从6.0 窗口使用“检查更新”安装CC.1.0.004万 的所有最新可用工具
5.使用不同的XDS200及其电缆。
6.使用了PC上可用的不同USB端口(IAM不使用任何USB集线器)
请看一下。给我们一些解决此问题的建议。
提前感谢
此致,
Satheesh