This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:尝试通过USCIF ECOM访问调试探头失败。(LCDKOMAPL138与XDS200)

Guru**** 2592190 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/616413/omapl138b-ep-an-attempt-to-access-the-debug-probe-via-uscif-ecom-has-failed-lcdkomapl138-with-xds200

部件号:OMAPL138B-EP
主题:AM1802中讨论的其他部件

您好,

IAM对我们的新项目使用LCDKOMAPL138和XDS200。IAM遇到连接 问题。当iam尝试将LCDKOMAPL138与XDS200连接时(使用CCS6的“测试连接”功能),它会给出以下错误

----------------------------------

该实用程序选择了560/2xx级产品。

该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。

E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO

无法打开I/O连接(xds2xxS:0)  

软打开控制器时发生错误。  

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------  

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。  

值为'-250'(0xffffff06)。

标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。  

解释如下:

尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。  

[结束:Texas Instruments XDS2xx USB调试探头_0]  

----------------------------------

由于它有两个内核,我尝试分别连接两个内核

以下是我们设置的详细信息  

系统:-Win XP Sp3,32位

CCS :-CCS 6.0 1.0.004万 (我们无法升级到更高版本,因为 我们的旧 项目是与6.0 一起进行的)

目标器件:-LCDKOMAPL138

仿真器:-Spectrum DIGITAL XDS200  

目标配置详细信息(来自CCS窗口)

主板或器件:-LCDKOMAPL138

连接:-Texas Instruments XDS2xx USB调试探头

阅读e2e论坛后,我们还尝试了以下选项来解决问题

1.降级和升级了Xds200的设备驱动程序

2.xds200的降级和升级设备软件

3.安装了最新的emu包7.0 .................48.

4.通过从6.0 窗口使用“检查更新”安装CC.1.0.004万 的所有最新可用工具

5.使用不同的XDS200及其电缆。

6.使用了PC上可用的不同USB端口(IAM不使用任何USB集线器)

请看一下。给我们一些解决此问题的建议。

提前感谢

此致,

Satheesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satheesh,

    我已将此信息转发给调试专家。 他们的反馈应在此处发布。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsvetolin Shulev

    请告诉我状态。我们陷入了这个问题。我们必须尽快解决这个问题。

    提前感谢。

    此致,

    Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh,

    很抱歉,您需要在CCS论坛上发布与仿真或跟踪相关的任何问题,仿真驱动程序专家将为您提供帮助。

    此致,
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh,

    正确识别和修复此错误的说明和建议显示在以下页面的"主机连接错误"部分-只需搜索错误编号"250"。

    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    我建议您仔细阅读此内容,包括指向XDS200已知问题的链接。

    如果您仍有问题,请随时报告。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    我已经完成了"主机连接错误"页面中给出的任何说明,并检查了"XDS200已知问题"页面。

    遗憾的是问题仍然存在。

    此致,

    Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satheesh,

    您将XDS200与主板连接的确切程度如何? 我的设置如下所示:

    在这种情况下,我怀疑还有其他东西在起作用。 发出xds2xx_conf.exe时会看到什么?

    cmd 说:

    C:\ti\ccsv6\css_base\con\uscif\xds2xx>xds2xx_conf.exe获取xds2xxS 0
    BoardRev=1
    ipaddress=ipaddress. 0.0 0.0
    IPConfig = DHCP
    0.0 0.0
    0.0 0.0
    productClass=XDS2XX
    Productname=XDS200
    SERIALNUM=00:0E:99:03:94:B1
    1.0 0.8
    hostCPU=AM1802
    emuctrlType=位bang
    extMemType=SDRAM
    portUSB=true
    portENET=false
    portWIFI=false
    portRS232=false
    EnableUSBSerial=false
    CurrentMeasure=false

    [/引述]

    此致,

    拉斐尔