This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:CCS 7.2 v /Content Assist (代码完成)不起作用(需要帮助!)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618835/ccs-msp430f5529-ccs-v7-2-the-content-assist-code-completion-not-work-need-help

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我是MSP430的初学者,现在我使用MSP430f5529启动板和CCS v 7.2 (Win7)开发USB应用。

我参加MSP430设计研讨会( https://goo.gl/rBzsYF ),学习如何控制MCU。

我发现CCS具有内容辅助功能(自动完成),如下图所示:(第5-55页)

在MSP430Ware中搜索API函数的参数输入非常方便。

但是,我的CCS v 7.2 无法激活内容助手,即使我按了“Ctrl + Space”。

自动完成类似于下图(我的VS代码中的Python示例):


但我的CCS中没有任何响应:


包括函数输入,变量名称和函数名称的提示。

我还检查 了内容助手的偏好,看起来没有错。

我在e2e 论坛 https://goo.gl/FxsH13 https://goo.gl/USprmz https://goo.gl/c15qVP上找到了相关问题 。

但我没有找到有用的解决方案。 有人能帮我吗?

我总是通过搜索DriverLib用户指南和头文件来查找函数和参数的定义。

太累了...

请帮助我启用内容帮助,非常感谢~~。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay,

    我看到您按了Ctrl-空格键。  这应该可以解决问题。  我刚刚在7.2 中尝试了相同的代码,没有问题。  在这种情况下,由于只有一个匹配完成,当您按Ctrl-空格键时,它应该只为您完成变量名称。

    我在这里键入test,然后按Ctrl-空格键,它完成了其余的操作。

    是否可以检查索引器设置。  转至窗口->首选项

    单击底部的show advanced options (显示高级选项)。

    然后在搜索框中键入index

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我的索引设置与您的设置相同。 http://imgur.com/a/7y9q4

    但当我按"Ctrl + Space"时没有发生任何事情。

    我不知道我的CCS 7.2 v中有什么问题... Qaq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试清洁工作区。

    此处为#2和#3:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    根据您的设置,它应该可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不。。。我清理工作区后没有什么不同。。。
    无论我按下"Ctrl + Space"或"Tab",自动完成仍无法触发...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾,我没有想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    感谢您提供大量的解决方案建议
    昨天,我怀疑问题与键盘的输入配置有关,
    因为“Ctrl + Space”是更改繁体中文(在亚洲)半宽和全宽格式的热键(默认)。
    我搜索了相关问题,看到有人通过按“Alt +/”触发自动完成,我尝试并成功! http://imgur.com/a/hT1WH
    实际上,自动完成的默认热键似乎也类似于我的CCS中的“Alt +/”。
    现在,我只想更改设置,让自动完成可以像其他流行的IDE一样自动触发。
    再次感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦。 我从未听说过这种情况。 感谢您分享解决方案。 如果我们有其他人遇到这种情况,我就会知道要寻找什么。

    此致,
    John