This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:#163-D未识别#pragma

Guru**** 2593200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619403/ccs-tms320c6748-163-d-unrecognized-pragma

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

我在程序中使用“#pragma must _INTERATE ()”,但编译时显示“#163-D unrecognized #pragma”。

我已经设置了“属性->内部版本-> C6000编译器->高级选项->高级优化->启用OpenMP 3.0 支持”,但仍然 显示“#163-D unrecognized #pragma”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pragma名称为must迭代,似乎您只是拼错了。

    劳埃德