请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 主题中讨论的其他部件:CC2640,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我使用CC2640开发CCS。
最近我已迁移到基于CC2640R2F的平台。
我假定为CC2640开发的相同代码也适用于CC2640R2F。
当我将同一个项目与CCSv6或CCSv7一起使用时,图像将被加载到芯片上。 但是,下载 映像后,“调试”窗口始终显示停止符号(红色方块)。
没有为逐步调试激活其他选项。
这里可能会出什么问题? 是否有任何帮助?
此致
Lakshmikanth。