This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS未进入逐步调试模式

Guru**** 2595260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618894/ccs-cc2640r2f-ccs-not-entering-into-step-by-step-debug-mode

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我使用CC2640开发CCS。

最近我已迁移到基于CC2640R2F的平台。

我假定为CC2640开发的相同代码也适用于CC2640R2F。  

当我将同一个项目与CCSv6或CCSv7一起使用时,图像将被加载到芯片上。 但是,下载 映像后,“调试”窗口始终显示停止符号(红色方块)。  

没有为逐步调试激活其他选项。  

这里可能会出什么问题? 是否有任何帮助?

此致

Lakshmikanth。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否显示问题的屏幕截图?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    请查找附件。  

    此致

    Lakshmikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lakshmikanth satyavolu 说:

    并非全部。 请参阅docs文件夹中的迁移指南。 我建议您使用最新的CC2640R2F SDK 1.40 和最新的CCS版本。

    - kel