This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB200有问题-无源可用于"0x3ff9fa"

Guru**** 2593720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618899/problem-with-usb200---no-source-available-for-0x3ff9fa

大家好,

我创建了一个简单的应用程序(GPIO输出引脚切换),但如果我尝试使用USB200仿真器对其进行调试,将出现以下消息:“No source available for "0x3ff9fa"(没有可用的源代码"0x3ff9fa")。 另一方面,如果我决定使用板载调试器XDS100v2,绝对没有问题。 为什么?

我有F2.8335万控制卡和C2000外设浏览器,CCS版本6.2 .........0

整个应用程序与代码类似,您可以在“F2833x-F2823x Firmware2823 Firmware Development Package User´s Guide”(F2833x-F2823x固2823固件开发包用户指南)文档中找到该代码。

非常感谢。

Miroslav

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miroslav,

    通常,“无可用源代码”消息是无害的,XDS100和XDS200之间的区别确实很奇怪,除非根本没有将代码加载到目标中。

    另一个差异可能是由于调试会话本身的自动运行配置-您可以查看以下页面的3.2 部分:
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Handbook_for_CCS

    有关您看到的消息的详细信息,请参阅上一页的第6部分。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔