请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
我创建了一个简单的应用程序(GPIO输出引脚切换),但如果我尝试使用USB200仿真器对其进行调试,将出现以下消息:“No source available for "0x3ff9fa"(没有可用的源代码"0x3ff9fa")。 另一方面,如果我决定使用板载调试器XDS100v2,绝对没有问题。 为什么?
我有F2.8335万控制卡和C2000外设浏览器,CCS版本6.2 .........0
整个应用程序与代码类似,您可以在“F2833x-F2823x Firmware2823 Firmware Development Package User´s Guide”(F2833x-F2823x固2823固件开发包用户指南)文档中找到该代码。
非常感谢。
Miroslav