This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2SX:采用XDS560 V2的Cortex A15 PC跟踪"未初始化的错误文本"错误

Guru**** 2595240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618488/ccs-tda2sx-cortex-a15-pc-trace-with-xds560-v2-uninitialized-error-text-error

部件号:TDA2SX

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们的一位客户正在尝试使用 XDS560v2 STM-Traveller捕获Cortex A15 PC Trace。 其CCS版本和TI仿真器版本如下所示:

CCS版本:7.2 Tm0.0013万

TI仿真器:6.0 .682.3

基于ETB缓冲区的跟踪工作正常,但在选择XDS560V2跟踪时,它们会收到以下错误

"无法在CortexA15_0上运行分析器。 原因:未初始化的错误文本"。

我们已尝试清除工作区和.TI-trace文件夹,但仍存在相同的问题。 有什么问题吗?

谢谢,此致,

Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piyali

    XDS560v2 STM Traveller不支持除ETB之外的PC Trace。 有关详细信息,请查看下面介绍每个调试探测器功能的剪辑。

    https://youtu.be/G3noymHTvGI

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    感谢您的澄清! 从youtube视频中,我了解到Protrace是唯一一个可以在没有ETB设置的情况下输出CPU跟踪的仿真器。

    但是,在CCSv7中,PC跟踪弹出窗口显示了3个选项ETB,XDS Protrace和XDS560 V2。 这是否意味着XDS560V2选项不能用于Cortex A15跟踪,或者这只是XDS560 V2仿真器的Traveller版本的问题?

    此致,
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piyali

    我已验证XDS560v2 STM选项是否显示在PC Trace中,但根本不应该显示。  

    我将提交一个增强功能,以过滤出仅与Trace类型相关的条目。

    谢谢!

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢拉斐尔!