请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA2SX 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们的一位客户正在尝试使用 XDS560v2 STM-Traveller捕获Cortex A15 PC Trace。 其CCS版本和TI仿真器版本如下所示:
CCS版本:7.2 0.0013万
TI仿真器:6.0 .682.3
基于ETB缓冲区的跟踪工作正常,但在选择XDS560V2跟踪时,它们会收到以下错误
"无法在CortexA15_0上运行分析器。 原因:未初始化的错误文本"。
我们已尝试清除工作区和.TI-trace文件夹,但仍存在相同的问题。 有什么问题吗?
谢谢,此致,
Piyali