工具/软件:Code Composer Studio
我的客户在将项目导入CCS时遇到问题,需要您的指导来解决此问题。
他的计算机中有多个ARM编译器,最新版本是v 17.6 .0.sts。 他导出了CCS项目,并试图将其导入到另一台计算机的CCS中,该计算机的最新编译器版本是v 16.9 .3.LTS。 出现一个错误,指出缺少编译器v 17.6。
然后,他在计算机中将编译器设置为v.16.9 .3.LTS,然后再次导出。 当他使用编译器v 16.9 .3.LTS将其导入到另一台计算机时,也会出现相同的错误。
如果两台计算机的最高版本不同,则使用较高版本编译器的计算机中的项目似乎无法导入到另一台计算机中,即使是较高版本的编译器也不会使用,而只是存在。
请指导如何在具有较高版本编译器的计算机上从CCS导出项目,并使其可在具有较低版本编译器的另一台计算机上导入。
或者,请帮助确认最高版本的编译器必须相同才能导出/导入项目。
谢谢!