This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:如何将项目导出到具有较低版本编译器的计算机

Guru**** 2592070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618542/ccs-cc2650-how-to-export-project-to-a-computer-with-lower-version-compiler

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我的客户在将项目导入CCS时遇到问题,需要您的指导来解决此问题。  

他的计算机中有多个ARM编译器,最新版本是v 17.6 .0.sts。 他导出了CCS项目,并试图将其导入到另一台计算机的CCS中,该计算机的最新编译器版本是v 16.9 .3.LTS。 出现一个错误,指出缺少编译器v 17.6。

然后,他在计算机中将编译器设置为v.16.9 .3.LTS,然后再次导出。 当他使用编译器v 16.9 .3.LTS将其导入到另一台计算机时,也会出现相同的错误。

如果两台计算机的最高版本不同,则使用较高版本编译器的计算机中的项目似乎无法导入到另一台计算机中,即使是较高版本的编译器也不会使用,而只是存在。

请指导如何在具有较高版本编译器的计算机上从CCS导出项目,并使其可在具有较低版本编译器的另一台计算机上导入。

或者,请帮助确认最高版本的编译器必须相同才能导出/导入项目。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Felix ZF 说:
    He的计算机中有多个ARM编译器,最新版本是v 17.6 .0.STS。 他导出了CCS项目,并试图将其导入到另一台计算机的CCS中,该计算机的最新编译器版本是v 16.9 .3.LTS。 出现一个错误,指出缺少编译器v 17.6。

    是,这是预期的(可通过安装17.6 解决)

    then,他在计算机中将编译器设置为16.9 .3.LTS,然后再次导出。 当他使用编译器v.16.9 .3.LTS将其导入到另一台计算机时,会出现相同的错误。[/QUOT]

    这是不可预料的。 这应该是可行的

    Felix ZF 说:
    如果两台计算机的最高版本不同,则使用更高版本编译器的计算机中的项目无法导入到另一台计算机。即使是更高版本的编译器也不会被使用,而只是存在。[/QUOT]

    这不应该是这样。我只是在我的环境中尝试了这种方法,使用的是包含17.6 和16.3 的CCS安装。 我为16.3 创建了一个项目,然后将该项目导入到另一个将16.3 作为最高版本的CCS安装中。 它进口了

    Felix ZF 说:
    请引导一种方法,在具有更高版本编译器的计算机上从CCS导出项目,并使其可导入具有较低版本编译器的另一台计算机。[/QUOT]

    您尝试的一切应该都能正常工作。

    Felix ZF 说:
    或者,请帮助确认编译器的最高版本必须相同才能导出/导入项目。[/QUOT]

    如前所述,情况并非如此。

    请压缩并附上您的项目,以显示问题。 我只需要一个可重现的测试案例。 越简单越好-只要问题可以重现。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    then,他在计算机中将编译器设置为16.9 .3.LTS,然后再次导出。 当他使用编译器v 16.9 .3.LTS将其导入另一台计算机时,也会发生相同的错误。

    CCS允许为项目中的每个配置选择不同的编译器版本。

    如果项目有多个配置(例如 调试和发行版)值得检查的是,所有配置的编译器版本都已更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总是有打孔,有时我不得不用Visual Studio来做这件事。

    使用旧的编译器在计算机上创建新项目,只需传输源文件即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,在我设置调试和发布配置后,导入工作正常。