This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2810:具有XDS560v2和C2000断点的CCSv6在最新更新后不工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/618321/ccs-tms320f2810-ccsv6-with-xds560v2-and-c2000-breakpoints-not-working-after-latest-update

部件号:TMS320F2810

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是CCS版本6.1 .2.0.0015万。 我的安装在运行VMware的Mac上,通过以太网访问XDS560v2,并对基于TMS320F2810的PCB进行编程。 在几周前自动安装更新之前,一切都运行良好,现在断点根本不起作用。 无论断点的类型如何。 该程序编译并加载到Flash中没有问题,我可以手动运行和停止,但我不能停止使用断点。 很明显,调试信号处理代码时会出现严重问题。

其他人是否见过此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    断点中是否有斜线? 打开“断点”视图时,是否启用了“跳过所有断点”按钮?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,KI就是这样。
    我想我不需要说我觉得这很愚蠢。
    谢谢你们的帮助:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是好奇-您记得自己手动设置吗? 我会问,因为其他人也遇到了这个问题,他们不记得设置那个选项。 我想知道该选项是否在用户不知道的情况下意外切换...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我确定未设置此选项。 我甚至不知道它的存在。 我很确定我使用过的较早CCS版本没有它。
    是的,默认情况下它会出现,这有点奇怪-甚至奇怪,它似乎是由更新激活的。