This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:尝试使用i2c示例从mpu6050获取accel值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/617116/ccs-cc2640r2f-trying-to-get-accel-value-from-mpu6050-with-i2c-example

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我尝试将mpu6050与cc2640 launchpad配合使用。

我使用tidriver示例i2ctmp007启动了i2c,并尝试稍微编辑该示例。

这是代码的一部分

/*打开用户LED */
GPIO写入(Board_GPIO _LED0,Board_GPIO _LED_ON);
printf ("正在启动i2ctmp007示例\n");

/*创建I2C以供使用*/
I2C_Params_init (&i2cParams);
i2cParams.bitrate = I2C_400kHz;
I2C = I2C_OPEN (Board_I2C_TMP,&i2cParams);
如果(i2c ==空){
printf ("Error Initializing I2c\n");
同时(1);
}
否则{
printf ("I2C已初始化!\n");
printf ("开始吧!");
}

我用printf来检查哪里发生了错误,而且发生了奇怪的事情。

控制台打印"I2C initialized!" 但不要"让我们开始吧!"。

我不知道问题是什么。

有人知道吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Changmin:

    尝试在"开始!"的结尾添加"\n" 就像您对另一个printf刷新缓冲区所做的那样。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,它完全正常工作! 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,出现了另一个问题。
    这是代码

    对于(i = 0;i < 20;I++){
    printf ("我在循环中!\n");
    IF (I2C_TRANSFER (i2c,&i2cTransaction)){
    printf ("什么? \n");
    txBuffer[0]= 0x3B;
    i2cTransaction.slaveAddress = Board_TMP_ADDR;
    i2cTransaction.writeBuf = txBuffer;
    i2cTransaction.writeCount = 1;
    i2cTransaction.readBuf = rxBuffer;
    i2cTransaction.ReadCount = 2;
    温度=(rxBuffer[0]<< 8)|(rxBuffer[1]);
    printf("please!\n");

    温度/= 1000;

    printf ("样本%u:%d (C)\n",i,温度);
    }
    否则{
    printf ("I2C总线故障\n");
    }

    /*睡眠1秒*/
    睡眠(1);
    }

    现在它打印"我在循环中!",但它不打印"什么?" 也不是"I2C总线故障"。
    从煎锅中取出,放入火中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它打印"我在循环中!",但它既不打印"什么?" 也不是"I2C总线故障"。

    I2C_TRANSFORT() 函数可能尚未返回。

     i2cTransaction变量是否在第一次调用 I2C_TRANSFORT(i2c,&i2cTransaction)之前初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我做到了。 我正在使用tidriver i2ctmp007示例,


    txBuffer[0]= TMP007_obj_TEMP;
    i2cTransaction.slaveAddress = Board_TMP_ADDR;
    i2cTransaction.writeBuf = txBuffer;
    i2cTransaction.writeCount = 1;
    i2cTransaction.readBuf = rxBuffer;
    i2cTransaction.ReadCount = 2;

    对于(i = 0;i < 20;I++){
    IF (I2C_TRANSFER (i2c,&i2cTransaction)){

    温度=(rxBuffer[0]<< 6)|(rxBuffer[1]>> 2);

    如果(rxBuffer[0]和0x80){
    温度|= 0xF000;
    }

    温度/=32;

    printf ("样本%u:%d (C)\n",i,温度);
    }
    否则{
    printf ("I2C总线故障\n");
    }


    这是从tmp传感器接收数据的部件。 我参考了此部件,尝试按如下方式设置mpu6050

    UINT8_t SetupBuffer[2];
    SetupBuffer[0]= 0x6b;
    SetupBuffer[1]=0;
    i2cTransaction.slaveAddress = Board_TMP_ADDR;
    i2cTransaction.writeBuf = setupBuffer;
    i2cTransaction.writeCount = 2;
    I2C_TRANSFER (i2c,&i2cTransaction);
    printf ("设置完成!\n");
    我从示例的其他部分更改的内容是Board_TMP_ADDR。 我将其更改为0x68,即mpu6050的地址,
    并尝试写入值0以注册0x6B。
    它不会打印"设置完成!"

    正在初始化零件的事务变量如下所示,与示例相同。

    UINT16_t 温度;
    UINT8_t txBuffer[1];
    UINT8_t rxBuffer[2];
    I2C_HANDLE I2C;
    I2C_Params i2c参数;
    I2C_Transaction i2cTransaction;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它打印"我在循环中!",但它既不打印"什么?" 也不是"I2C总线故障"。[/QUOT]

    您是否可以在这些printf语句上执行单步操作,而看不到C I/O输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯... 很抱歉,我不理解。
    您的意思是我不应该使用printf..吗?
    如果没有printf,它也无法工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我是在问您的应用程序是否正在访问printf语句。 一种判断方法是,您是否可以使用调试器在其上执行单步操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,这是第一次使用CCS (甚至使用ARM),所以我不熟悉调试器。 
    您是否有链接,我可以获取相关信息?

    如果它能提供帮助,下面是完整的代码。 
    mpu6050的地址是0x68,我正在尝试使用0注册0x6B。

    打印

    "正在启动i2ctmp007示例"
    "I2C已初始化!"
    "让我们开始吧!"
    "乐高"

    衷心感谢您的关注。

    
    
    /*
    ========= i2ctmp007.c =========
    */
    #include <stdint.h>
    #include <stddef.h>
    #include
    <stdio.h>
    
    
    #include <ti/drivers/GPIC.h>
    #include <ti/drivers/I2c.h>/*
    
    
    example/Board Header files */
    #include "Board.h"
    
    #define TASKSTACKSIZE 640
    
    
    /*
    ========= mainThread =========
    */
    void *mainThread (void *arg0)
    {
    无符号int I;
    UINT16_t 温度;
    UINT8_t txBuffer[1];
    UINT8_t rxBuffer[2];
    I2C_HANDLE I2C;
    I2C_Params i2c参数;
    I2C_Transaction i2cTransaction;
    
    
    /*调用驱动程序初始化函数*/
    
    GPIO初始化();
    I2C_INIT();
    
    
    /*打开用户LED */
    GPIO写入(Board_GPIO _LED0,Board_GPIO _LED_ON);
    printf ("正在启动i2ctmp007示例\n");
    
    /*创建I2C以供使用*/
    I2C_Params_init (&i2cParams);
    i2cParams.bitrate = I2C_400kHz;
    I2C = I2C_OPEN (Board_I2C_TMP,&i2cParams);
    如果(i2c ==空){
    printf ("Error Initializing I2c\n");
    同时(1);}
    
    否则{
    printf ("I2C已初始化!\n");
    printf("Let's go!\n");
    }
    printf ("leggo");
    
    
    // setup mpu6050
    UINT8_t SetupBuffer[2];
    SetupBuffer[0]= 0x6b;
    SetupBuffer[1]=0;
    i2cTransaction.slaveAddress = 0x68;
    i2cTransaction.writeBuf = setupBuffer;
    i2cTransaction.writeCount = 2;
    i2cTransaction.readBuf = NULL;
    i2cTransaction.ReadCount = 0;
    I2C_TRANSFER (i2c,&i2cTransaction);
    printf ("设置完成!\n");
    
    
    
    /*采集20个样本并将其打印到控制台上*/
    对于(i = 0;i < 20;I++){
    printf ("我在循环中!\n");
    
    txBuffer[0]= 0x3B;
    i2cTransaction.slaveAddress = 0x68;
    i2cTransaction.writeBuf = txBuffer;
    i2cTransaction.writeCount = 1;
    i2cTransaction.readBuf = rxBuffer;
    i2cTransaction.ReadCount = 2;
    
    
    IF (I2C_TRANSFER (i2c,&i2cTransaction)){
    
    
    温度=(rxBuffer[0]<< 8)|(rxBuffer[1]);
    
    温度/= 1000;
    
    printf (“样本%u:%d (C)\n",i,温度);
    }
    否则{
    printf("I2C总线故障\n");}
    
    
    /*睡眠1秒*/
    睡眠(1);}
    
    
    /*已取消初始化I2C */
    I2C_CLOSE (i2c);
    printf ("I2C已关闭!\n");
    
    返回(NULL);
    }
    


    //设置mpu6050
    UINT8_t设置缓冲器[2];
    SetupBuffer[0]= 0x6b;
    SetupBuffer[1]=0;
    i2cTransaction.slaveAddress = 0x68;
    i2cTransaction.writeBuf = setupBuffer;
    i2cTransaction.writeCount = 2;
    i2cTransaction.readBuf = NULL;
    i2cTransaction.ReadCount = 0;
    I2C_TRANSFER (i2c,&i2cTransaction);
    printf ("设置完成!\n");


    /*采集20个样本并将其打印到控制台上*/
    对于(i = 0;i < 20;I++){
    printf ("我在循环中!\n");

    txBuffer[0]= 0x3B;
    i2cTransaction.slaveAddress = 0x68;
    i2cTransaction.writeBuf = txBuffer;
    i2cTransaction.writeCount = 1;
    i2cTransaction.readBuf = rxBuffer;
    i2cTransaction.ReadCount = 2;

    IF (I2C_TRANSFER (i2c,&i2cTransaction)){


    温度=(rxBuffer[0]<< 8)|(rxBuffer[1]);

    温度/= 1000;

    printf ("样本%u:%d (C)\n",i,温度);
    }
    否则{
    printf ("I2C总线故障\n");
    }

    /*睡眠1秒*/
    睡眠(1);
    }

    /*已取消初始化I2C */
    I2C_CLOSE (i2c);
    printf ("I2C已关闭!\n");

    返回(NULL);
    }




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用user="Changmin Lee)]实际上,这是第一次使用CCS (甚至使用ARM),所以我不熟悉调试器。
    您是否有我可以获取相关信息的链接?[/QUOT]

    我将从以下链接开始:

    http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Development%20Tools%2FIntegrated%20Development%20Environments%2FCode%20Composer%20Studio%2FDebug%2FDocuments%2FUser%27s%20Guides%2FDebug%20Handbook

    此外,建议使用以下链接:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/GSG:Debugging_projects_v5#Launching_the_debugger

    请注意上面链接中的图6。 它是调试工具栏的图形。 黄色箭头是源步进按钮。

    希望这有所帮助

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,现在我明白了。 谢谢

    在我走了一步之后它就停止了

    I2C_TRANSFER (i2c,&i2cTransaction); 

     ,打印“设置完成!”之前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。
    现在我知道问题在哪里,但仍然不知道该怎么办。
    也许我应该提出另一个问题。
    你帮了我很多。 谢谢Ki!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是另一个问题,因此请发布新的主题。 此外,这不是CCS工具相关的问题,请在"蓝牙低能耗"论坛上发布。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI