工具/软件:Code Composer Studio
使用CCS版本7。 执行软件更新时出错。 使用Windows 7,64位。
收到类似以下内容的错误消息:未找到可安装单元org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group。 应用程序错误
并显示日志文件的位置。 当我尝试向TI发送故障信息时,也会失败,因此除了本论坛之外,没有其他方法可以将错误通知给人们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
使用CCS版本7。 执行软件更新时出错。 使用Windows 7,64位。
收到类似以下内容的错误消息:未找到可安装单元org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group。 应用程序错误
并显示日志文件的位置。 当我尝试向TI发送故障信息时,也会失败,因此除了本论坛之外,没有其他方法可以将错误通知给人们。
1月
您当前使用的CCSv7的确切版本是什么? 遇到此错误时,您尝试安装哪些更新-是CCS本身的更新(如7.1 0到7.2 .0)还是编译器/设备支持更新?
有时,如果更新失败,安装程序在尝试几次后很难恢复。 在这种情况下 ,最好删除CCS安装(删除安装它的目录),然后从头开始重新安装(所有版本均可从 此处下载)。
请告知我们,如果这样做有帮助,并对由此造成的不便表示抱歉。
1月
如果您可以在此处附上所有这些信息,那将是非常好的。 您可以压缩/install_logs文件夹,也可以单独压缩屏幕截图并将其附加到此处。 要附加文件,请在回复邮件时单击右下角的"使用丰富格式"链接。 打开的窗格将包含用于附加文件,图像等的图标。
要隔离哪个特定更新失败/触发错误,您还可以尝试执行的一项操作是一次选择一个或两个更新,而不是选择CCS提供的整套更新。
再次感谢您的回复。
我压缩了屏幕上的剪切,以显示错误信息和“已安装程序”列表的第一部分,但如果我知道如何附加它们,我将会很震惊。 我只能插入。
下面是错误snip
这里是引用的日志文件
随附的Eclipse错误日志文件只显示在以前的更新尝试中出现了错误,而此尝试不知道如何从该尝试中恢复。 为了跟踪最初导致初始故障的原因,我们需要查看CCS安装日志,但这些日志未附加。
如果您仍希望附加/install_logs文件夹,我们可以尝试跟踪导致问题的原因,但在当前状态下,所有未来更新也可能会失败。
此时最好的方法是重新安装最新版本的CCS。 请注意,如果要安装到当前安装所在的目录,请确保先删除该目录 。http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
对此造成的不便,我们深表歉意。
以下是8月4日的压缩安装日志
以及相关的错误消息
这些都可能是问题所在。 在此期间,我将尝试进行全新安装。 感谢您的努力。
一月