This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:在新项目中使用CLA和driverlib的最佳专业是什么

Guru**** 2589560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/616927/ccs-tms320f28377s-what-is-the-best-pratictise-to-use-cla-and-driverlib-in-a-new-project

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我安装了CCSv7,并且有一个LAunchXL-F2.8377万S板。

我儿子在创建新项目并在其中集成CLA和Driverlib (CPU计时器)的使用时遇到了问题。

我总是因为缺少某件东西而出现编译器错误。

创建新项目并添加对CLA和driverLib的支持的正确做法是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonino,

    C2000Ware包括使用driverlib和CLA的F2.8377万S示例项目。  如果要从头开始,它还包含一个空的driverlib示例。

    如果您在CCS中进入资源管理器,则可以下载C2000Ware并导入示例。

    如果您导入其中一个示例,您可以看到哪些文件是项目的一部分以及包含文件搜索路径。  在下面的屏幕捕获中,您可以看到项目包括一个\device文件夹(其中包含一些文件)以及driverlib.lib库。  右侧是编译器的include路径。  我建议从其中一个例子开始。

    资源管理器中还提供了C2000Ware的快速入门指南

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johns:

    为你邮寄的储罐。

    我尝试将两个示例联接在一起,但我发现所有CLA用法示例都不使用driverlib,而是使用从项目文件夹中的文件.c调用的类似函数(如F2837xS_sysctrl.c,类似于driverlib sysctl)。

    有一个driverlib的CLA模块用法示例? 在哪里可以找到它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonino,

    在 driverlib\f2837xs\driverlib下的C2000Ware安装文件夹中,我看到一个CLA.c和一个cla.h文件。  我会看看我是否可以让C2000专家发表评论。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antonino

    ~\c2000Ware_1_00_01_00\driverlib\f2837xs+示2837示例\CPU1下的CLA示例使用John指出的driverlib (CLA.c和CLA.h)。 该根/driverlib文件夹下的任何示例都使用driverlib。 此外,在驱动程序库API指南的设备的/docs中。

    此致
    Chris