请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:F28M36H33B2 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
(注意:请忽略部件号,因为此问题与正在开发的新设备有关)
我正在尝试创建具有2个处理器系列(ARM和C28)的单个CCS项目。 目的是要有2个构建配置-一个用于C28,另一个用于ARM,它们将选取适当的文件/构建设置 等来生成.out。
我尝试了几种不同的方法,但似乎创建CCS项目弹出窗口中的"家庭"选项卡冻结为1个家庭。
有什么想法吗?
谢谢,此致,