This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36H33B2:创建具有2个处理器系列的单个CCS项目

Guru**** 2590550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/616429/ccs-f28m36h33b2-create-a-single-ccs-project-with-2-processor-families

部件号:F28M36H33B2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

(注意:请忽略部件号,因为此问题与正在开发的新设备有关)

我正在尝试创建具有2个处理器系列(ARM和C28)的单个CCS项目。 目的是要有2个构建配置-一个用于C28,另一个用于ARM,它们将选取适当的文件/构建设置 等来生成.out。

我尝试了几种不同的方法,但似乎创建CCS项目弹出窗口中的"家庭"选项卡冻结为1个家庭。

有什么想法吗?

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    kjk 说:
    我尝试了几种不同的方法,但似乎"创建CCS项目"弹出窗口中的"系列"选项卡冻结为1个系列。[/QUOT]

    是的,您回答正确。 您将需要在所描述的方案中处理2个单独的项目。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Lee,

    本来是在期待这种答案。这是否可以作为未来的CCS功能来请求? CCS中的每个项目设置都与“生成配置”相关联(除系列外),除非有很强的理由“系列”也应与“生成配置”相关。

    或者有没有我遗漏的东西。

    此致,
    -Prashanth JayaPrakash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth
    你的要求当然是合理的。 但由于工程计划的设计方式,实施起来将是一项困难的工作。 然而,我们将为未来铭记这一点,也许我们可以在这条道路上再接再厉。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Lee,

    希望在不久的将来看到它的加入。

    此致,

    -Prashanth JayaPrakash