This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:断点被禁用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615885/ccs-cc2640r2f-break-point-getting-disabled

部件号:CC2640R2F
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

你好...

我正在使用CC2640R2。 BLE客户端示例。 由于这个OAD问题,我必须从CC2650移植BLE客户端程序。 我已将c和h文件从CC2650复制到CC2640R2,并且已根据给定的过程执行了移植步骤。 但问题是,我可以在CCS窗口中看到应用程序文件夹,但它不在我的工作区中。 调试时,所有断点都将自动禁用,并出现错误。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renuga,您好!

    将优化设置为"Off"(关闭),然后查看您是否遇到相同的问题。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markel,

    已尝试。 它是有效的。 非常感谢