This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:MSP-EXP430F5438
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我使用的是采用最新Code Composer版本7的MSP-EXP430F5438。
但是,示例用户体验代码(SLAC227L)未使用此版本进行编译。
我收到错误"
致命错误#6001:无法打开文件
"C:16.9 .1.LTS\lib\rts430x_lc_ld_eabi。
lib":权限被拒绝"
按照TI团队的建议,我已经安装了CCS 5.5 并编译了代码。 但是,我无法将代码加载到板上,因为 旧版本的5.5 无法识别MSP-FET。
请建议在此处执行什么操作。
请告诉我闪存代码或重置MSP-FET固件的备用选项。
此致,
Raju
您好Raju
[报价用户="VR"]
致命错误#6001:无法打开文件
"C:16.9 .1.LTS\lib\rts430x_lc_ld_eabi。
lib":权限被拒绝"
[/引述]
奇怪的是,当您尝试在中链接库时,它抱怨存在权限问题。 5.5 的这种情况也很奇怪。 您是否也以同样的方式安装了CCSv7?
VR 说:
可能是较新的FET不支持CCSv5.x 我想您总是可以使用CCSv7进行构建5.5 和调试。 但这是一个头痛的问题。 您应该能够使用CCSv7进行构建。
VR 说:按照TI团队的建议,我已安装CCS 5.5 ,代码已编译[/QUOT]
团队是否给出了建议使用5.5 的原因? 是否存在某种依赖性?
谢谢
KI
如下所示的"完全错误"消息:可能会提供一些更多线索。
链接>
"../lnk_msp430f5438a_mod.cmd",第139行:警告#1.0424万-D:链接器命令文件
没有type=VECT_init的部分,但包含.intXX部分。 这个
文件可能已过期。 正在生成所有.intXX的中断指针
章节。 如果没有其他处理程序,则将使用RTS中提供的默认处理程序
找到处理程序。 建议您更新链接程序命令文件
到最新版本。
致命错误#6001:无法打开文件
"C:16.9 .1.LTS\lib\rts430x_lc_ld_eabi。
lib": 权限被拒绝
>>编译失败
Makefile:169:目标'MSP-EXP430F5438UserExperimence.out '的配方失败
gmake:***[MSP-EXP430F5438UserExperimence.Out ]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
您的屏幕截图未发布
如果您确实从v5中为旧版编译器配置了项目,则项目属性应如下所示:
从v5的编译器中调用的构建工具应如下所示:
'调用:MSP430编译器'
“c:\ti/ccsv38ue/ccsv38UE/ccssv_3385/ 5.5 工具/compiler_ccsp_1.1/bin/cl430" 4.2 -vmspx --code_model=large --data exsl=large -O2 --opt_of_speed40_385/li_cab_5 -g --include_path=C:cv303/cv30_base.cs/cv3/cv3/c_cv3800/c_c_ 0.0.0077万 -c337/c_ 5.5 c1_c_ 0.0.0077万 4.2 0.0.0013万 227 l -cv/cv/c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ c_ 7.2 227 l 227 l 227 l
'完工建筑:C:227 l /Users/a38.9327万/Desktop/sl402/5438UE_1_52_00/src/UserExperienceDemo/usbTest.c'</s>5438
''
'构建目标:MSP-EXP430F5438UserExperimence.Out '
'调用:MSP430连接器'
“C/ti/ccup/compiler:msp/lib/MSP/ccsv5/tools/compiler/MSP430_EX430.1/bin/cl430" 5.5 -vmspx --code_model=large --data compiler model=large -o2 --opt_for speed=sp-g -g -g -100 ccti_sp_cspanesf5=5 -defens_ccup_ccti_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_gi=-ccup-ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccup_ccupsf_gi=-ccup-ccup_ccup_ccup_git_gi=-ccup_ccup_ccup_gi=-ccp_ccup_ccup_ccup-ccup_git_gi=-ccp_ccp_gi_ccup_ccp_ccup_gi=-ccup_gi_-ccup_git_-ccp 0.0.0077万 4.2 5.5 0.0.0077万 4.2 5.5 0.0.0077万 4.2 7.2 0.0.0013万 7.2 0.0.0013万 5.5 0.0.0077万 4.2 5.5 0.0.0077万 4.2 ROM_MODEL -o "MSP-EXP430F5438UserExperience.out "./main.obj"./system_pre_init.obj"./F5xx_F6xx_Core_Lib/HAL_Flash.OBJ""./F54_HAL_F5xx_PHA_FM_X36_PHA_FO_PH_PHA_FM_FE5438_MP_PHA_OBJ_PH_PH_PH_PH_F430_PH_PH_PH_FE5438_MP_PH_PH_PHA_PH_PH_FE5438_PH_PH_PH_PHA_PH_PH_FE5438_PH_PH_PH_PH_PHA_PH_FE5438_MP_PH_PHA_FE5438_PH_PH_FE_FE_FE5438_MP_MP_PH_PH_PH_PH_FE5438_PH_PH_PH_PH_FE_FE5438_PH_PH_FE_PH_MP_MP_MP_FE5438_PH_FE_FE5438_PH_PH_PH_</s>5438 543854385438543854385438543854385438
链接>
'完成构建目标:MSP-EXP430F5438UserExperimence.Out '