This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:3.3 支持的编译器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/615134/ccs-compiler-supported-in-ccs3-3

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

3.3 中是否支持新的编译器版本,如V15,V16?

另一个问题,如何在Win7 64位系统中安装3.3 ? 它不受支持,但许多人已成功安装。 我们需要注意什么?

非常感谢。

Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jordan,

    Jordan ZHOY 说:
    3.3 是否支持新的编译器版本,如V15,V16?[/QUOT]

    默认情况下不会。 3.3 要求安装支持3.3 注册表要求的编译器。 最新的编译器版本不太可能支持此功能。

    另一个问题,如何在Win7 64位系统中安装3.3 ? 它不受支持,但许多人已成功安装。 我们需要注意什么?[/QUOT]

    请参阅以下链接:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_CCS_with_Windows_Vista_and_7

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,
    感谢您的回复。
    那么,3.3 支持的最新编译器版本是什么?
    Br,Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我是那些在Win7x64下使用CCS 3.3 v的人。 我在SD站点上找到了用于我的仿真器的64位驱动程序,并手动安装了这些驱动程序。 然后我能够构建和调试我的项目。
    但是,工具选择存在棘手问题。 CCS v 3.3 有一个配置工具,可以在其中选择编译器,DSP/BIOS版本等。 在我看到的机器上,这种情况不可靠,最后我们将新的CGT强行复制到默认编译器位置。
    另一个选项是使用虚拟机。 对于主机文件系统访问问题,我绝对不推荐使用XP模式,但VMware播放器和Oracle Virtual Box都非常有魅力。 我的感觉是虚拟机提供了更流畅的体验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,工具选择存在棘手问题。 CCS v 3.3 有一个配置工具,可以在其中选择编译器,DSP/BIOS版本等。 [/引述]

    是的,这确实很棘手。 问题再次出现在注册表上。 CCSv3依赖于添加到Windows注册表中的条目,这些条目在其他信息中包含编译器的路径。 独立编译器安装的支持3.3 将在安装时添加此注册表项。 但是,由于3.3 从未支持64位窗口,因此它只假定使用32位Windows系统。 在64位系统上,对于在64位Windows上运行的32位应用程序,需要将注册表项添加到其他位置(在Wow6432Node下)。 如您所见,这可能会导致问题。 可以对注册表进行手动修改以解决此问题,但如上文所述,有一个更简单的解决方法(将新的CGT复制到默认编译器位置)。

    这只是在64位Windows上运行CCSv3的潜在问题的一个示例。 因此,我们建议使用3.3 的用户使用受支持的操作系统(如XP)。 我同意rrlagic的观点,认为XP虚拟机可能是最好的选择(假设无法访问本地XP PC)

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jordan ZHOY 说:
    那么,3.3 支持的最新编译器版本是什么?[/QUOT]

    最新的3.3 版本随下列编译器版本一起提供

    C2000:5.2 .................................................................1.

    C54:4.2 0

    C55:4.2 .................3.

    C6000:6.1 10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    臂:4.5 ................................2.