工具/软件:Code Composer Studio
您好,
3.3 中是否支持新的编译器版本,如V15,V16?
另一个问题,如何在Win7 64位系统中安装3.3 ? 它不受支持,但许多人已成功安装。 我们需要注意什么?
非常感谢。
Br,Jordan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
3.3 中是否支持新的编译器版本,如V15,V16?
另一个问题,如何在Win7 64位系统中安装3.3 ? 它不受支持,但许多人已成功安装。 我们需要注意什么?
非常感谢。
Br,Jordan
您好,Jordan,
Jordan ZHOY 说:3.3 是否支持新的编译器版本,如V15,V16?[/QUOT]
默认情况下不会。 3.3 要求安装支持3.3 注册表要求的编译器。 最新的编译器版本不太可能支持此功能。
另一个问题,如何在Win7 64位系统中安装3.3 ? 它不受支持,但许多人已成功安装。 我们需要注意什么?[/QUOT]
请参阅以下链接:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_CCS_with_Windows_Vista_and_7
谢谢
KI
但是,工具选择存在棘手问题。 CCS v 3.3 有一个配置工具,可以在其中选择编译器,DSP/BIOS版本等。 [/引述]
是的,这确实很棘手。 问题再次出现在注册表上。 CCSv3依赖于添加到Windows注册表中的条目,这些条目在其他信息中包含编译器的路径。 独立编译器安装的支持3.3 将在安装时添加此注册表项。 但是,由于3.3 从未支持64位窗口,因此它只假定使用32位Windows系统。 在64位系统上,对于在64位Windows上运行的32位应用程序,需要将注册表项添加到其他位置(在Wow6432Node下)。 如您所见,这可能会导致问题。 可以对注册表进行手动修改以解决此问题,但如上文所述,有一个更简单的解决方法(将新的CGT复制到默认编译器位置)。
这只是在64位Windows上运行CCSv3的潜在问题的一个示例。 因此,我们建议使用3.3 的用户使用受支持的操作系统(如XP)。 我同意rrlagic的观点,认为XP虚拟机可能是最好的选择(假设无法访问本地XP PC)
谢谢
KI
Jordan ZHOY 说:那么,3.3 支持的最新编译器版本是什么?[/QUOT]
最新的3.3 版本随下列编译器版本一起提供
C2000:5.2 .................................................................1.
C54:4.2 0
C55:4.2 .................3.
C6000:6.1 10