主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试运行SDK SBL项目。 但在启动过程中,我收到以下错误消息:
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>AM571x Cortex M4启动顺序正在进行... <<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>AM571x Cortex M4启动顺序完成! <<<---
Cortex_M4_IPU1_C1:Gel输出:-->>AM571x Cortex M4启动顺序正在进行... <<<---
Cortex_M4_IPU1_C1:Gel输出:-->>AM571x Cortex M4启动顺序完成! <<<---
C66xx_DSP:Gel输出:-->>AM571x C66x DSP启动序列正在进行... <<<---
C66xx_DSP:Gel输出:-->>AM571x C66x DSP启动序列完成! <<<---
CortexA15_0:Gel输出:-->>AM571x Cortex A15启动顺序正在进行... <<<---
CortexA15_0:Gel输出:-->>AM571x Cortex A15启动顺序完成! <<<---
IcePick_D:GEL输出:IPU RTOS从等待重置中释放。
IcePick_D:GEL输出:IPU SIMPC从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD C66从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD ICONT1从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD ICONT2已从等待重置中释放。
ARM9_ICONT1:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x34BC)无法停止设备。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)
德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头/ARM9_ICONT1:加载程序之前必须连接Target。
IcePick_D:GEL输出:IPU RTOS从等待重置中释放。
IcePick_D:GEL输出:IPU SIMPC从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD C66从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD ICONT1从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD ICONT2已从等待重置中释放。
ARM9_ICONT2:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x34BC)无法停止设备。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)
我必须在哪里查找错误? 这是“目标配置文件”(.CCXML)中的配置错误还是“调试配置”中的配置错误?
我在Windows上使用SDKRTOS v 3.03 .00.04 ,v PDK 1.0 .6,7.2 .0.0.0013万
此致,
基督教