This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我在Win 10的全新安装中安装了完整的CCS 7.3。随后安装了代码生成工具和C6SDK。 现在CCS无法启动并在日志文件中给出错误:
. !消息自动激活软件包org.eclipse.core.resources (102)......时出错
我还有XDS100v2仿真器USB电缆,但主板未通电。
请告知如何修复此问题CCS 7.3 .0?
谢谢
伊克巴尔
您好Iqbal:
Iqbal Singh Josan 说:我在Win 10的全新安装上安装了完整的CCS 7.3。随后安装了代码生成工具和C6SDK.[/QUOT]
只需几个问题:
听起来,这是第一次在全新的Win 10安装上安装CCS (没有安装以前版本的CCS)。 是这样吗?
-您第一次运行CCS是什么时候? 您是在安装代码生成器和SDK之前尝试还是之后尝试?
-您在安装过程中是否遇到任何问题(任何错误/警告)?
-CCS的安装路径是什么?
-您的工作空间文件夹的路径是什么?
谢谢
KI
-我在安装代码生成SDK之前尝试了CCS,它即将启动;然后我在安装代码生成SDK之后尝试;然后它开始抛出错误,但从未出现。
这很有趣。您能否将我指向您安装的代码生成器和SDK? 您是否尝试清理工作区文件夹,或者您是否未到达提示您选择工作区文件夹的位置?
谢谢
KI
我安装了8.2 版本的代码生成工具1安装程序和BIOS_c6sdk_02_00_00_00。 我确实得到了工作区提示;但在我选择工作区后,我收到了错误。
但是,我在重试之前没有清理工作区。
您是否要求我在尝试再次启动CCS之前清理工作空间(即删除C:\Users\Iqbal\workspace_v7中的所有文件)?
请提供建议。
谢谢
伊克巴尔
[报价用户="Iqbal Singh Josan "]
但是,我在重试之前没有清理工作区。
您是否要求我在尝试再次启动CCS之前清理工作空间(即删除C:\Users\Iqbal\workspace_v7中的所有文件)?
[/引述]
是的,请。 您只需在出现提示时选择一个新的(空的)工作区位置。
谢谢
KI
Ki,
感谢您与我再次联系。 我解决了问题。
伊克巴尔