This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:CCS 7.3 0无法在Win 10上启动

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/623771/ccs-tmdslcdk6748-ccs-7-3-0-fails-to-launch-on-win-10

部件号:TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

我在Win 10的全新安装中安装了完整的CCS 7.3。随后安装了代码生成工具和C6SDK。  现在CCS无法启动并在日志文件中给出错误:

. !消息自动激活软件包org.eclipse.core.resources (102)......时出错

我还有XDS100v2仿真器USB电缆,但主板未通电。

请告知如何修复此问题CCS 7.3 .0?

谢谢

伊克巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Iqbal:

    Iqbal Singh Josan 说:
    我在Win 10的全新安装上安装了完整的CCS 7.3。随后安装了代码生成工具和C6SDK.[/QUOT]

    只需几个问题:

    听起来,这是第一次在全新的Win 10安装上安装CCS (没有安装以前版本的CCS)。 是这样吗?

    -您第一次运行CCS是什么时候? 您是在安装代码生成器和SDK之前尝试还是之后尝试?

    -您在安装过程中是否遇到任何问题(任何错误/警告)?

    -CCS的安装路径是什么?

    -您的工作空间文件夹的路径是什么?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    是的,正确;没有以前版本的CCS。

    —我在安装代码生成SDK之前尝试了CCS,它即将启动;在安装代码生成SDK之后,我又尝试了CCS;然后它开始抛出错误,但从未出现。

    -安装过程中没有出现问题,错误和警告

    -安装在默认路径中;C:\ti

    -工作区文件夹位于 C:\Users\Iqbal

    伊克巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我在安装代码生成SDK之前尝试了CCS,它即将启动;然后我在安装代码生成SDK之后尝试;然后它开始抛出错误,但从未出现。

    这很有趣。您能否将我指向您安装的代码生成器和SDK? 您是否尝试清理工作区文件夹,或者您是否未到达提示您选择工作区文件夹的位置?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了8.2 版本的代码生成工具1安装程序和BIOS_c6sdk_02_00_00_00。 我确实得到了工作区提示;但在我选择工作区后,我收到了错误。

    但是,我在重试之前没有清理工作区。

    您是否要求我在尝试再次启动CCS之前清理工作空间(即删除C:\Users\Iqbal\workspace_v7中的所有文件)?

    请提供建议。

    谢谢

    伊克巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Iqbal Singh Josan "]

    但是,我在重试之前没有清理工作区。

    您是否要求我在尝试再次启动CCS之前清理工作空间(即删除C:\Users\Iqbal\workspace_v7中的所有文件)?

    [/引述]

    是的,请。 您只需在出现提示时选择一个新的(空的)工作区位置。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    感谢您与我再次联系。 我解决了问题。

    伊克巴尔