请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我最近在C驱动器内安装了7.3 的所有实时探测器。
当我运行该程序时,它显示SELECT workspace stuff (选择工作区内容),在我点击OK (确定)后,工作室窗口弹出,然后像0.1 second一样消失,没有错误消息。
我已经尝试重新安装它几次并进行脱机安装,即使是较早版本的CCSv6也是这样做的。
我的操作系统是windows 10,CPU是Intel i7,RAM 8G。