This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:CCS版本7.3 .0。 正在关机,没有错误消息。

Guru**** 2604555 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/625133/ccs-msp430f5529-ccs-version-7-3-0-shutting-down-with-no-error-message

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我最近在C驱动器内安装了7.3 的所有实时探测器。

当我运行该程序时,它显示SELECT workspace stuff (选择工作区内容),在我点击OK (确定)后,工作室窗口弹出,然后像0.1 second一样消失,没有错误消息。

我已经尝试重新安装它几次并进行脱机安装,即使是较早版本的CCSv6也是这样做的。

我的操作系统是windows 10,CPU是Intel i7,RAM 8G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否可以使用以下参数从命令行启动CCS?

    <CCSv7 install DIR>\ccsv7\eclipse\ccstudio.exe -debug - console

    在调试控制台中提供输出。

    如果使用CCS关闭控制台,请尝试运行不带额外参数的ccstudio.exe,并在关闭后在命令行控制台中提供输出

    其他一些问题:
    -CCS的安装路径是什么?
    安装路径或工作空间路径中是否有任何unicode字符(如果可以指定工作空间)? 您的Windows用户名是否有unicode字符?
    -您为Windows启用了什么语言设置(韩语?)

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面提供包含更新的帖子回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI