This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMP275:哪个CCS变量/设置将修改此路径:2.1 1.71 ?

Guru**** 2906040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP275, CCSTUDIO, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628990/ccs-tmp275-which-ccs-variable-setting-will-modify-this-path-applications-ti-ccsv7-eclipse-ccstudio-app-contents-macos-d-ti-tivaware_c_series-2-1-1-71

部件号:TMP275
主题中讨论的其他部件: CCStudioEK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

根据这些论坛上的建议,我一直在尝试在SPMA073中构建一些简单的I2C示例-接触上面提到的部分- TMP275。

subdir_rules.mk生成以下错误:  

Random.obj:/Applications/ti/ccsv7/eclipse/CCStudio.app/Comines/MacOS/D:/ti/TivaWare_C_Series-DRS.GEN/utils/random.c 2.1 $(GEN_OPTs)|$(GEN_HDRs) 1.71 

如何补救? 其中,在Mac上,没有'D:/'

我确实有最新版本的TivaWare:
-在我的EK-TM4C129 Local 'repo'中:2.1 4.178  
和2.1 3.156  

并使用这些配置构建各种项目... (使用最新版本的TivaWare通常是良好的制造卫生吗?)

...但CCSv7树中没有TivaWare的版本: /Applications/ti/ccsv7/eclipse/CCStudio.app/Contents/MacOS/... (等)

在项目属性中修改了变量/搜索路径以反映这些包的位置,但找不到任何将修改上述行为的变量/搜索路径。

它在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LouEEE:
    您能否提供项目? 现在,我只需使用项目文件夹中的.*project文件就可以了(我需要这三个文件)。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,感谢您的再次光临。 文件已附加。

    我注意 到.cproject中的original_project_root*包含有问题的D:\<etc>

    虽然 “项目首选项”中的original_project_root为(正确吗?) 设置为:2.1 3.156 /Users/drlou/ti/TivaWare_C_Series-CCS.EP/Examples/boards/EK-tm4c1294xl/linky/Cs

    *似乎是有线的。 我猜它可以简单地手动修改。 但是,勇敢的开发人员如何在CCS环境中发现/补救这一点?

    e2e.ti.com/.../project.txt

    e2e.ti.com/.../6.2053万.cproject.txte2e.ti.com/.../ccsproject.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *似乎是有线的。 我猜它可以简单地手动修改。 但是,无畏的开发人员如何在CCS环境中发现/补救这一点?[/QUOT]

    您可以在生成属性中对其进行修改:

    同时检查'Resource -> Linked Resource'下的变量并修复任何中断的路径。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KI,感谢您的帮助。 啊,我是怎么错过的呢? 我以为我已经检查了所有的可变位置...
    这是我深夜的白关节节目。