请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C123GH6PM 主题:TM4C123中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我无法将目标连接到IDE (代码编写器工作室)。 我正在进行这些编译时使用CCS版本6.1 3,但如果我继续进行调试会话,则会显示错误。 我在这里附上了一张图片,其中包含我收到的错误。 在设备方式下,我也可以查看端口打开情况,我也使用各种USB端口进行了检查,但我收到了相同的错误。 任何人都能解决这些问题。
此致
Niranjan.C.D.