This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:将目标连接到IDE时出现问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/626937/ccs-tm4c123gh6pm-issue-in-connecting-target-with-the-ide

部件号:TM4C123GH6PM
主题:TM4C123中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

  我无法将目标连接到IDE (代码编写器工作室)。 我正在进行这些编译时使用CCS版本6.1 Tm3,但如果我继续进行调试会话,则会显示错误。 我在这里附上了一张图片,其中包含我收到的错误。 在设备方式下,我也可以查看端口打开情况,我也使用各种USB端口进行了检查,但我收到了相同的错误。 任何人都能解决这些问题。

此致

Niranjan.C.D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niranjan,

    我假设您正在使用TM4C123启动板。 我看到您的设备管理器列表显示Stellaris在线调试接口,这使我相信驱动程序已正确安装。 需要检查的一点是,您已连接到标有"DEBUG"的USB端口,并且电源选择开关处于调试模式。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我仅在调试模式下使用USB端口"debug"和交换机。 这些问题仍然存在,无法在调试模式下连接目标以进行调试。 有人能告诉我如何解决这些问题吗?

    谢谢

    NiranjanCD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Niranjan,

    使用LM Flash编程器尝试以下操作:

    1.调试端口解锁
    2.完成闪存擦除。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     我正在尝试刷新目标中的bin文件,但也遇到了错误。  我在此附上了通过LM FlashProgrammer工具闪存时的错误消息(作为图像)。 请检查这些信息并提供解决这些问题的方法,或者告诉我是否正在执行刷新bin文件的正确步骤,您在上述回复中已提到过。

    此致  

    NiiranjanCD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    转至LM Flash Programmer Flash Utilities以擦除整个闪存。 转至LM Flash Programmer Other Utilities (LM闪存编程器其它实用程序)以执行调试端口解锁。

    在发生此错误之前,您最后对TM4C Launchpad做了什么?

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢,使用LM Flash编程器中的调试端口解锁问题已清除。

    此致
    NiranjanCD