请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:EVMK2H
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我创建了一个测试项目,我刚刚使用了新项目生成器中的典型SYS/BIOS模板。
我真正"更改"的唯一设置是包括几乎所有MCSDK存储库:
我遇到的错误与c64p系列软件包有关???
说明 资源 路径 位置 类型
gmake:***[build-5.75173457亿]错误2 C66_XDC_TEXT C/C++问题
gmake:目标'all'由于错误而没有重制。 C66_XDC_TEXT C/C++问题
gmake [1]:***[build-5.75173457亿-InProc]错误1 C66_XDC_TEXT C/C++问题
xdc.cfg.Program:软件包'ti.SysBIOS.family.c64p'与此版本中使用的XDCtools不兼容。 请使用与该软件包兼容的XDCtools,或更新包含该软件包的产品,或使用XDCtools 3.50 或更高版本重建软件包。 .xdchelp /C66_XDC_text line 71 C/C++问题