Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0077
主题中讨论的其他部件: TMDSEVM5517
工具/软件:Code Composer Studio
团队,
我们需要您的紧急帮助,因为我们自过去两天以来一直在努力使TIDEP-0077硬件正常运行。 我们能够以某种方式构建完整的项目并生成BF_RT_BIOS.OUT文件。 我们现在无法将BF_RT_BIOS.OUT文件移植到C5517 EVM硬件。 根据TIDEP-0077设计指南的章节4.1 ,一旦构建完成,步骤8要求启动C5517目标配置。 此步骤需要.CCXML文件才能启动项目中缺少的目标配置。 但是,我们通过选择XDS510板载仿真工具和EVM5517,使用向导生成了新的.CCXML文件。 但仍然没有成功。
另一个观察结果是,当USB电缆插入J3连接器(EMU USB)时,DS1 LED会亮起,然后在2-3秒内永久熄灭。 尝试使用板载仿真器测试连接时收到的错误消息是“Error -- XDS5510-USB Emulator Not Connectic/enumaled”(错误-- XDS5510-USB仿真器未连接/枚举)。
我还附上了主板的照片,供您检查跳线和开关设置。 我们已经尝试了不同的组合。
如果您知道此问题并有现成的解决方案,请回复我们。 否则,我们今天或明天也可以快速打电话讨论这个问题。
提前感谢!
此致,
Sharad