This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDEP-0077:C5517

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628092/ccs-tidep-0077-c5517

部件号:TIDEP-0077
主题中讨论的其他部件: TMDSEVM5517

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

我们需要您的紧急帮助,因为我们自过去两天以来一直在努力使TIDEP-0077硬件正常运行。 我们能够以某种方式构建完整的项目并生成BF_RT_BIOS.OUT文件。 我们现在无法将BF_RT_BIOS.OUT文件移植到C5517 EVM硬件。 根据TIDEP-0077设计指南的章节4.1 ,一旦构建完成,步骤8要求启动C5517目标配置。 此步骤需要.CCXML文件才能启动项目中缺少的目标配置。 但是,我们通过选择XDS510板载仿真工具和EVM5517,使用向导生成了新的.CCXML文件。 但仍然没有成功。

另一个观察结果是,当USB电缆插入J3连接器(EMU USB)时,DS1 LED会亮起,然后在2-3秒内永久熄灭。 尝试使用板载仿真器测试连接时收到的错误消息是“Error -- XDS5510-USB Emulator Not Connectic/enumaled”(错误-- XDS5510-USB仿真器未连接/枚举)。

我还附上了主板的照片,供您检查跳线和开关设置。 我们已经尝试了不同的组合。

如果您知道此问题并有现成的解决方案,请回复我们。 否则,我们今天或明天也可以快速打电话讨论这个问题。

提前感谢!

此致,

Sharad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharad,

    照片没有通过。 这是您正在使用的主板吗?

    www.ti.com/.../tmdsevm5517


    如果是这样,则表示它具有一个板载XDS100,而不是XDS510。 我在文档中看不到说明它是XDS100v1还是XDS100v2的任何内容。 我会先尝试选择v2。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharad,

    JTAG问题是由板载演示(在SPI闪存中)引起的。

     

    请更改SW-3

     

    自(SPI闪存引导)

     

    引导模式0:关闭

    引导模式1:开启

    引导模式2:关闭

    引导模式3:开

    至(UART引导)

    引导模式0:关闭

    引导模式1:关闭

    引导模式2:开

    引导模式3:关闭

    然后关闭并重新打开主板

     

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    感谢您的帮助。

    是的,DSP EVM板是TMDSEVM5517 (www.ti.com/.../tmdsevm5517)。

    哪份文档说它是XDS100而不是XDS510? 因为EVM随附的快速入门指南显示板载仿真器是XDS510。 也可以从 www.ti.com/.../sprw257.pdf下载相同的快速入门指南

    遗憾的是,我们的TIDEP-0077设计指南也没有提及要使用或选择哪些板载仿真器?

    无论如何,我会尝试XDS100。

    谢谢!
    Sharad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharad,

    让我们从您所面临的JTAG连接问题开始。 此问题独立于TIDEP-0077,与CCS到主板的基本连接有关。

    第4.1 节假定使用向导设置EVM5517的目标配置,就像您已经完成的那样(在4.1 节简介中提到)“如何在目标配置-自定义配置维客页面设置CCS目标配置”。

    1)是否可以尝试将仿真器更改为以下?


    2)此EVM以前是否在您能够运行其他示例的地方工作?

    3)您是否有另一个仿真器可以尝试插入J8,如Spectrum Digital XDS200?

     Lali

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     工具文件夹(网页)本身提到XDS100。  可能此页面错误。  Lali或Meng会更熟悉这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali,

    明天我将在实验室中尝试这些选项。

    仅上周才获得新的EVM板。 首次使用此主板。

    我没有XDS200。 将与其他团队一起检查。

    谢谢!
    Sharad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我现在感到困惑。 让我再次提出几个问题,以澄清问题:-

    1.我没有将UART (J2)连接器连接到我的笔记本电脑。 是否需要?

    2.在我的情况下,正确的启动方法是什么? 是SPI闪存启动,UART还是SD卡?

    3.我猜TIDEP-0077设计指南中给出的SW3设置是否适用于micro SD卡启动模式? 不是吗?

    4.我没有使用任何micro SD卡? 如果我必须这样做,谁将提供引导映像以放入SD卡?

    谢谢!
    Sharad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,我的天!

    快速入门指南如何? 你检查过了吗?
    XDS510就是这样。 不是吗?

    我从同一页面下载了快速入门指南。

    谢谢!
    Sharad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharad,

    很抱歉混淆了。

    JTAG问题是由SPI闪存中的板载演示引起的。看起来当前引导模式(Sw-3)是为SPI引导设置的。 要解决此问题,我们需要禁用SPI引导(因此停止板载演示)。 要将引导模式更改为UART引导,将停止SPI引导并将DSP置于等待模式,以便 可以连接JTAG。  

    出厂默认C5517 EVM启动模式设置用于SPI闪存启动。 我不确定您在哪里获得了C5517 EVM。 如果您最近购买了它,则它应为出厂默认设置。

    对于CCXML文件,如果您安装了C55XCSL 3.07 00,则可以使用C55_CSL\c55xx_CSL\built\C5517EVM-Onboard_Emulator.CCXML

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharad,

    顺便提一下,C5517 EVM使用XDS-510板载仿真器(非XDS-100)。 您应该像之前的Lali建议那样使用“Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp板载USB仿真器”。

    您还可以使用C55XCSL 3.07 中包含的代码。00 (C55_CSL\c55xx_CSL\built\C5517EVM-Onboard _Emulator.CCXML)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这更有意义。 我一定会尝试此操作并更新您的信息。

    谢谢!
    Sharad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    BTW:哪个仿真器使用XDS100或XDS510?

    谢谢!
    Sharad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharad,

    文档中的仿真器存在一定的差异,需要解决,我们正在研究如何解决。

    您是否尝试过将“Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp板载USB仿真器”用作下面的仿真器选项? 只是想确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跟踪脱机对话。 主板连接问题已解决。
    CCS中使用的正确仿真器是EVM5517的“Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp板载USB仿真器”。 将对文档进行修正,以反映这一点并避免任何混淆。