This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8027万F:错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628695/ccs-launchxl-f28027f-error-10234-d-unresolved-symbols-remain

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我一直在尝试构建程序,但它弹出了以下错误。

我在其他岗位上尝试了方法,但没有成功。

详细信息我检查了链接文件的路径。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesal,

    当链接程序无法找到该符号的定义时,将出现未解析的符号错误。 这意味着项目缺少包含该符号定义的源文件或库。  

    您是否使用Motorware? 如果是这样,我会看到在几个源文件中定义的函数CTRL_setGains,如Ctrl.c,ctrlQEP.C. 我不知道您需要在项目中包含哪个文件是正确的,但是如果您添加包含 CTRL_setGains定义的其中一个文件,应该可以解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AartAG:

    我正在使用LAUNCHXL2.8027万和DRV8301REVkit

    我尝试了您提到的过程,在汽车软件中,我找到了文件“ctrlQep.c”并将其添加到项目中,另一个文件Ctrl.c不在该位置。

    现在,当我构建项目时,我遇到了以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着其他源文件(包含定义或这些函数)也需要添加到项目中。 我不是Motorware的专家,所以我不能告诉您需要哪些文件,但您可以在 C2000器件论坛上发布, 他们可能会提供有关您需要添加哪些文件的更多详细信息。