This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:Product com.ti.rtsc.TIRTOSmplelv 2.13 06当前未安装,并且没有可用的兼容版本

Guru**** 2602325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628773/ccs-cc2650-product-com-ti-rtsc-tirtossimplelink-v2-13-06-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已从旧项目创建了一个项目,原始项目有效,但复制的版本剂量不起作用。 出现“Product com.ti.rtsc.TIRTTOSmplelv 2.13 06 is not currently installed and no compatible version is available”(当前未安装Product com.ti.rtsc.TIRTTOSmplelv链接软件06,并且没有可用的兼容版本)的错误,我在这篇文章中添加了它的屏幕截图 我搜索了这个问题,但没有找到结果。 请您指导我如何解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samaneh Rashidibajgan 说:
    出现一个错误,“Product com.ti.rtsc.TIRTTOSmplielink 2.13 .06 当前未安装, 且没有兼容版本可用”,我在这篇文章中添加了它的屏幕截图。

    Samaneh

    请参阅 此相关主题。 您需要确保CCS发现并安装TI-RTOS Simplelink软件包。 然后,验证是否为项目启用了该功能(在“项目属性”->“常规”->“产品”选项卡下)。

    请告诉我们这是否有助于解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的导游。 我没有TIRTOSmplelink v 2.13 .06版,当我下载它时,这个问题已经解决了。 :)