This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:配置文件

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628504/ccs-launchxl-cc2640r2-configuration-file

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想将以下变量添加到配置文件"app_ble.cfg":"VAR FatFS = xdc.useModule('ti.mw.fatfs.FatFS');"

当我在CC2640R2的新SDK 1.4 的SimpleBLEPeripheral中执行此操作时,我收到以下错误:

c:/ti/simelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/KNL/Swi.c"行483:错误:标识符"Error_ignore"未定义
1在编译“C:/ti/ti/simelink_cc40r2_bios_scrf_extr_link_link:</rf2


:sdb_s_extr_sf_sf_sf_sf.x30/rf2:


xdctools_3_30_06_core\gme.exe:***[package/cfg/app_pem3.xdl]错误1
xdctools_3_30_06_67_core\gme.exe:***删除文件`package/cfg/app_pem3.xdl_x_gdr_gmy_g>
`

:`gmapp_gmyr_gmyr_gmyr_g>:gmapp_gmyr_gmyr_gmyr_gmyr_gmyr_gmyr_g> gmyr_gmyr_gmyr_gmyr_g> gmyr_gmyr_gmyr_g_g_gmapp_g_gmyr_g>删除文件:


离开目录'C:/Users/emocs/workspace_v7/simple7314/simple_peripheral_cc2640r2lp_app/FlashROM_StackLibrary'
tools/subdir_rules.mk2640 tools/subdir_rules.mk:9:目标'build_1287780815'
gmake失败:目标'all'由于错误而未重制。 

请问 我如何解决这个问题?

提前感谢您的参与,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们更改了FatFS与SimpleLink SDK一起引入的方式。  我们不再支持通过.cfg文件将其拉入。 请删除该行,并参阅《用户指南》中的FatFS一节以了解新方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的迅速回复!

    我已包括以下路径:

    C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/source/thirit_party_fatfs/lib/fatfs.aem3

    C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/source/thire_party_fatfs

    但我收到了所附照片的错误:

    您是否知道问题出在哪一个?

    非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在需要提供该功能。 以前它是由.cfg文件中的行管理的。

    例如:

    /*
    *========= fatfs_getFatTime ==========
    */
    int32_t fatfs_getFatTime(void)

    时间_t秒;
    UINT32_t fatTime;
    struct TM *pTime;

    /*
    * TI time()返回自1900年以来经过的秒数,而其它工具则返回
    *从1970年返回秒数。 但是,TI和GNU localtime()
    *将TM tm_year设置为自1900年以来的年数。
    */
    秒=时间(NULL);

    pTime =本地时间(&seconds);

    /*
    * localtime()将pTime->tm_year设置为年数
    *自1900年起,从tm_year中减去80即可获得FAT时间
    *与1980年相抵。
    */
    fatTime =((UINT32_t)(pTime->TM_year -80)<25)|
    ((UINT32_t)(pTime->TM_mon)<21)|
    ((UINT32_t)(pTime->tm_mdday)<16)|
    ((UINT32_t)(pTime->TM_Hour)<< 11)|
    ((UINT32_t)(pTime->TM_MIN)<5)|
    ((UINT32_t)(pTime->TM_sec)>> 1);

    返回(((Int32_t)fatTime);
    }
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的ToddMullanix:  

    非常感谢你的帮助。 很棒!!!!